This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:用于认证测试的 Hrdware 连接

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/630333/wl1801mod-hrdware-connection-for-the-certification-testing

器件型号:WL1801MOD

您好、TI 专家、

 

我对 WL1801MOD 的无线法律认证有疑问。

请回答以下问题吗?

 

 

如果我们的客户想要获得 TELEC、FCC 等认证、可以认为 WL1801MOD 将通过 PC 工具进行控制。

在这种情况下、请告诉我们硬件是如何连接的?

 

我们的客户说串行(调试 UART)端口在 WL12xx (Wilink6)的情况下使用,如下所示。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_FCC_Testing_Guide#Hardware_Setup_2

 

我们找不到有关 WL8情况下的硬件设置的任何说明。

 

如果您在认证测试完成后告诉我们 WL8如何与 PC 工具连接、将会有所帮助。

 

非常感谢你的帮助。

 

此致、

Nobu Arai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nobu,
    如果您运行的是 Linux,则可以从主机运行校准程序命令。 校准器通过 SDIO 等发送命令 请参阅 Wiki 的认证部分:
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurabh-san、

    感谢您的回答。
    请让我确认我的理解。

    对于 WL8、用于认证测试的硬件连接基本上是使用 SDIO 接口、而不是像 WL6这样的串行端口。
    然后、Linux 主机发送一些校准命令。 工具如下所示;
    www.ti.com/.../wilink-bt_wifi-wireless_tools

    如果您对我的理解有任何意见、那将会很有帮助。

    此致、
    Nobu Arai