This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:在 cc3200 launchxl 中运行 UART 中断示例代码

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/630025/ccs-cc3200-launchxl-running-example-code-for-uart-interrupt-in-cc3200-launchxl

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDKCC3200

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我需要帮助、现在我正在使用 CC3200SDK_1.3.0在 ccs7中的 cc3200 launchxl、 查找 UART 中断代码。  

现在我只想创建一个 UART 中断、但我不知道如何创建它、或者 SDK 中没有示例。  

因此,请帮我解决这个问题,是否有 任何人有 不带 RTOS 的 UART 中断的示例代码(只工作)...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aju、

    查看 SDK 中的 UART_DMA 示例。 这可能不是您的具体用例、但它演示了 UART 中断的使用以及如何使用 driverlib 函数调用进行注册。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      请看图片,它显示了多个 UART,现在我正在使用 launchpad,在每个示例中(SDK 中的演示),它们只使用 USB 转 UART,我如何为 UART 启用 cc3200的另一个引脚 (图中有多个 UART)。我必须通过 SPI 与外部闪存通信,我知道可以配置,但我不知道它们是否配置相同,如果不是,我如何 配置和使用它。我希望得到一个实心 示例。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉重复,我的最终需要是为系统启用两个 UART 和一个 SPI。如果有任何可用的代码,请在此处发布,它也可能对其他人有所帮助。(请回答两个问题)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    您必须使用 SDK 中的示例作为参考。 UART 连接回 USB 这一事实不会影响软件的写入方式。 这一点可以通过 CC3200 LP 上的 J6和 J7通过 FTDI 芯片连接回来简单地进行设置。 可通过将跳线移至底部位置来更改此设置。

    要为 UART 设置其他引脚或在其他引脚上启用第二个 UART 外设、我建议您执行以下操作:

    请访问 dev.ti.com
    2.选择 PinMux
    3.对于器件、选择 CC3200。 然后启动。
    4.在外设列表中选择 UART。
    5.选择添加
    6.选择所需的信号(取决于流量控制需求),然后使用下拉菜单选择要使用的引脚
    7.在右侧将有一个"Generated Files"部分。 您可以下载 pin_mux_config.c 文件、该文件将为启用时钟和将引脚复用到正确功能提供参考。

    然后、您可以按照现有示例选择所需的设置。 它将与该示例非常相似。

    此致、
    本·M