This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:cc3220 I2S 主时钟

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/629948/cc3220-cc3220-i2s-master-clock

器件型号:CC3220

我发现自己对 cc3220上的 I2S (McASP)有点困惑。 我希望您能够提供一些指导。

 

我正在尝试以帧同步模式将 cc3220连接到 ADS127L01 ADC。

 

从 TRM 中可以看到 I2S 端口只能用作主设备。 我遇到的问题是、cc3220可以生成到 ADC 的帧和位时钟、但我不知道如何获取 ADS127L01所需的同步 MCLK (用于 Σ-Δ 过采样)? 通常、我希望在具有 I2S 主模式的 SOC 上提供音频主时钟。 我真的很困惑的是,TRM 或引脚复用选项中没有出现这种情况。 是否存在此问题的隐藏模式或解决方法?

 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug、

    CC3220上的 I2S 不提供 MCLK 作为输出。 这是外设的限制。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    由于缺少音频 MCLK、再加上对从模式的支持不足、令人遗憾的是、CC3220 I2S 外设无法用于绝大多数音频和信号处理应用。

    也许下一个芯片"愿望列表"应该考虑添加其中一个或两个、因为众所周知、您需要同步 MCLK、位时钟和帧时钟(除非您可以从 CODEC 上的位时钟合成 MCLK)。

    请参阅 TI 关于此主题的白皮书:

    www.ti.com/.../slaa469.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    是的、我们的参考演示了如何与编解码器配合使用、其中使用 TLV320AIC3254从位时钟合成 MCLK。

    http://www.ti.com/tool/CC3200AUDBOOST

    此 BoosterPack 还与 CC3220兼容。

    此致、
    本·M