This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:HTTP 服务器 JSON 获取请求

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/629927/cc3100boost-http-servere-json-get-request

器件型号:CC3100BOOST

我需要扩展 TI 提供的示例 HTTP 服务器应用、以便在收到 GET 请求时向服务器返回 JSON 响应。

我还需要允许大约5个客户端同时连接到服务器。 我们非常感谢您的任何建议、提示和代码片段。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucian、

    当发出相应的 GET 请求时、您应该能够通过事件处理程序提供该文件。 JSON 字符串可以构建在应用中、也可以存储在串行闪存中。 请注意、如果从文件系统中读取、则文件读取不应在事件处理程序本身内部发生、而应在另一个上下文中发生。

    应该可以支持5个客户端-当服务器侦听传入连接时、将为传入连接保留一个服务器套接字+一个套接字。 应用程序可用的其他套接字应该足以支持传入连接。

    此致、
    本·M