This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:CC3100bOOST 上的 HTTP 服务器

Guru**** 2810225 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/629769/cc3100boost-http-server-on-cc3100boost

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100

大家好、  

在 energia17中、我已经从可用示例中测试了 SimpleWebServerWiFi。

我的问题是 HTTP 服务器的驻留位置。 它位于 CC3100 BoosterPack 的 S-flash 上) ack 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Asif:

    此示例似乎是 HTTP 服务器的最低限度示例,实现方法只是将 HTTP 响应打印到客户端,如 loop()中所示。

    但是、CC3100具有可使用的内置 HTTP 服务器。 我不确定这是否在 engeria 库中公开。 该实现位于器件的 ROM 中。 它不驻留在 S 闪存上。

    要使用 HTTP 服务器进行服务器的文件通常存储在 S-FLASH 上。

    此致、
    本·M