This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:在 cc3220sf launchxl 中按用户配置引脚

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/629504/ccs-cc3220sf-launchxl-configure-a-pin-by-user-in-cc3220sf-launchxl

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

如何在不使用内部功能的情况下配置引脚,我问这个问题是因为我需要为 GPIO 配置一个引脚  ,为 ADC 配置另一个引脚,我不知道我是否看了代码。有人能告诉我这个吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aju、

    可以通过修改 CC3220SF_LAUNCHXL.h/.c 文件来配置引脚。  

    对于 GPIO、您可以通过向枚举 CC3220SF_LAUNCHXL_GPIOName  添加引脚编号/配置到  gpioPinConfigs 结构来为 GPIO 命名。

    对于 ADC、您需要确保该引脚未设置为供其他外设使用或用作 GPIO。 然后、您需要向枚举  CC3220SF_LAUNCHXL_ADCName 添加名称、   使用有效值的.adcPin 更新 adcCC3220SHWAttrs 结构、并更新  ADC_CONFIG  结构。


    此致、

    本·M