This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:CC3100MOD 和 CC3120MOD 之间具有引脚兼容性

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3120MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/629196/cc3120mod-pin-compatibility-between-cc3100mod-and-cc3120mod

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他部件:CC3100MODCC3120

您好!

CC3100MOD 和 CC3120MOD 之间是否兼容?
与每个数据表似乎有一些差异;但是、大多数引脚是相同的。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    是的、这些器件被设计成兼容(请参阅两个数据表末尾的封装部分)。 CC3120上只有一个引脚不再存在、即强制 AP。 另一个区别是 CC3120上暴露了连接模块上 SFLASH 的直接 SPI 接口、用于直接闪存编程。

    从 CC3100MOD 迁移到 CC3120MOD 时需要记住的完整差异列表、请参阅此处 所需文档下的设计清单-

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3120_%26_CC3220_Hardware_Design_Review

    此致、

    本·M