This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:与 CC3220的摄像头接口

Guru**** 2539760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/618814/cc3220-camera-interface-with-cc3220

器件型号:CC3220

您好!

我们计划在基于摄像头的项目中使用 cc3220、是否可以直接(并行)连接到 OmniVision 摄像头传感器 OV5640。

是否有人使用 Omnivision 传感器和 cc3220完成了任何电路?

此致

Jom sabu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jom、

    您应该能够将 OV5640与 CC3220上的 parrallel 摄像头接口配合使用。

    您是否了解过我们的 CAMBOOST TI 设计? 它可以为您提供一些好的信息!

    www.ti.com/.../tidc-cc3200camboost

    谢谢、
    Vince Rodriguez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    感谢您的回答!

    在产品中、我们需要一根非常小的柔性电缆来连接摄像机。 那么、您是否有任何摄像机 MIPI (CSI-2)转并联转换器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jom、

    我不知道。

    我知道我们有以下器件。 您可能可以查看此内容并找到可能起作用的内容!

    www.ti.com/.../ds90ub964-q1

    此致、

    Vince Rodriguez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将摄像头传感器与 CC3200 WiFi 芯片配合使用时、是否可以进行实时视频流式传输? 每秒多少帧?  


    此致、

    Jom Sabu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用并行摄像头接口和 JPEG 摄像头、您可以获得高达6 FPS 的速率。

    这可能不是最理想的设置、因此您也可以访问:

    www.ti.com/.../TIDC-CC3200-VIDEO

    此 TI 参考设计可在15 FPS 下提供720p。

    此致、

    Vince Rodriguez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答!

    最好共享 OV788的任何参考设计。

    此致  

    Jom Sabu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从上面我引用的链接下载软件和硬件设计文件。

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jom、

    我将关闭该线程。 如果您有任何疑问、请打开新主题。

    此致、

    Vince Rodriguez