This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:在射频条件不佳时确认固定 WiFi 通道和通道开关

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/619820/cc3120mod-confirm-about-fixed-wifi-channel-and-channel-switch-when-not-good-rf-condition

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题1]
根据我的理解、当射频条件不佳时、此模块将自动更改 WiFi 通道。 我的理解是否正确?

[问题2]
客户能否在 CC3120MOD 手动设置或锁定 WiFi 通道?

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    A1:不 当 CC3120处于 STA 模式时、通道编号取决于 AP 的设置。 因此、无法模块选择通道。
    A2:在 AP 模式下、您可以选择所需的信道。 但没有自动通道选择。 此功能可通过主机代码实现(您需要扫描近 AP 并选择不常使用的通道)。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的评论。
    总结您的意见、
    1.此模块不具有在 RF 条件不好时自动更改 WIFI 通道的功能。 需要通过主机 MCU 上的软件实施。
    2.在 STA 模式下、WiFi 通道将取决于 AP 模式通道。

    我的理解是否正确?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    我不确定您是否理解正确。
    1.是的,此功能不可用。 只有当 CC32xx/CC31xx 处于 AP 模式时、才能设置通道编号。
    2.在 STA 模式下使用 AP 基础设施上选择的通道。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意1月

    如果您对 Kaka 有任何疑问、请告诉我们。

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、VR、

    我想确认以下问题。
    [问题]
    您是否会告诉我实施自动更改频道的方法?
    CC3120如何检查空通道?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    首先,您需要通过 API sl_WlanGetNetworkList()扫描网络,并选择在列表中出现较少的信道和最低 RSSI。

    此外、您还可以查看相邻信道(因为信道重叠)-请参阅。 igscomputers.co.uk/.../

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的回答。
    我明白了!!
    客户可以在连接后更改信道吗?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    否 在将 CC3120切换到 AP 模式之前、需要设置通道编号。 但我不确定是否也需要复位(sl_Stop/sl_Start)。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的回答。 我明白了!

    此致。
    Kaka