This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:RTC 示例程序

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/620450/cc3120mod-sample-program-for-rtc

器件型号:CC3120MOD

您好、TI 专家

我正在寻找 RTC 示例程序。

你有该代码吗?

此致。

Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kaka -
    希望一切顺利-
    RTC 示例适用于 MCU。 在本例中、示例适用于 MSP432 (如果您还使用 MSP432 Wi-Fi 插件)
    driverlib 中有一个 RTC 示例、可在 Resource Explorer 上轻松查看
    dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    剂量 cc3120mod 是否具有 RTC 功能? 对吧?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡-
    CC3120MOD 具有一个32.678kHz 晶振(在数据表中称为 RTC)-这是休眠和关断(低功耗模式)期间使用的慢速时钟-您是否询问它及其用法或 RTC 在您的应用中用于计时?

    如果您询问电源管理、插件中的电源测量示例就在此处、适用于非操作系统和 RTOS 应用-如果不是、我之前的帖子有望满足您的需求-或者您需要参考您使用的任何 MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的评论。
    我认为我们可以对 RTC 使用"sl_DeviceSet()"。 你怎么看?

    此致。
    Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    请您就我的问题提供意见吗?

    此致。
    Kaka