This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:图像大小限制为512KB?

Guru**** 2797595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3230SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/621623/cc3220sf-launchxl-image-size-limited-to-512kb

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3230SFUNIFLASH

CC3230SF 应支持1MB 程序映像。 我已经生成了一个大小为668KB 的应用。 我能够使用 CCS 对其进行调试。 但是、当我尝试使用 UniFlash 对其进行编程时、我会收到以下错误消息:"ERROR:MCU 镜像文件超出此器件的镜像大小"

有什么意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    对于512 KB 以上的二进制文件、Uniflash GUI 存在已知错误。 作为权变措施、请使用 Uniflash Imagecreator 的命令行界面刷写器件。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    由于自上次响应后经过的时间、我将关闭此线程。 如果您有任何与此查询相关的问题、请创建新帖子并参考此主题。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler