This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:LAUNCH-CC3220MODS

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/621506/cc3220mod-launch-cc3220mods

器件型号:CC3220MOD

有关 Launchpad CC3220MODSF 设计的信息。  我们将在产品设计中使用 CC3220MODSF 模块。 我需要去除不需要的部件/组件。 JTAG、调试和编程需要哪些连接?  通常使用哪些连接器?  此外、 当我使用 焊接的下天线时、如何处理 ANT_SEL1 (25)和 ANT_SEL2 (26)引脚?  数据表中关于这2个引脚的信息不多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SGW_Dave:

    至少对于调试(JTAG)和编程(UART)、需要 JTAG 和 UART。 如果优先选择对外部闪存进行直接编程、也可以使用 SPI。 请参阅位于 http://www.ti.com/lit/swra568的量产线指南

    可以使用多种尺寸的各种连接器。 如果尺寸是问题、我建议使用小型连接器。 FTSH-105-01-F-D-K 目前用于 Launchpad 上的小型 JTAG 连接。 例如、请参阅此处的 LaunchPad 设计文件 :www.ti.com/.../sprcag0

    有关 CC3220MODSF 所需的最低组件的更多信息、请参阅 Wiki 上的硬件设计审查页面、尤其是其中链接的设计检查清单。 可以在以下位置找到硬件设计审查页面: processors.wiki.ti.com/.../CC3120_&_CC3220_Hardware_Design_Review

    ANT_SEL1和 ANT_SEL2用于切换将与多根天线一起放置的外部射频开关(未在板上提供)。 ANT_SEL1和 ANT_SEL2使用的射频开关的一个很好的示例可在以下位置的天线选择 BoosterPack 用户手册中找到: http://www.ti.com/lit/swru387

    ANT_SEL1和 ANT_SEL2不需要与单根天线一起使用、因为无需外部射频开关。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SGW_Dave:

    由于自上次响应后经过的时间、我将关闭此线程。 如果您有任何与此查询相关的问题、请创建新帖子并参考此主题。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler