This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:使用 CC3120的硬件接口

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, UNIFLASH, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/621424/cc3120-hardware-interface-to-use-cc3120

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC31XXEMUBOOST

我能否仅使用 CC3120上的 UART 作为主机 MCU 的接口? 正如我看到的、CC3120上有多个 UART、用于主机。  

如何在最终产品中对串行闪存中的映像进行编程/重新编程,而不是通过主机 MCU?

通过查看升压板、可以看到同时使用了多个接口!

我不确定 CC3120是否一旦通过应用刷写了串行闪存、就只能通过 UART 进行通信。  

能够在外部对闪存进行编程并使用 UART 连接到主机 MCU 的最低硬件配置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    UART 或 SPI 可用作 CC3120和主机 MCU 之间的接口。  在默认示例代码中、SPI 用于主机与 CC3120之间的通信。  有关  CC3120 BoosterPack 引脚排列的更多信息、请参阅 http://www.ti.com/lit/swru457。

    通过直接通过 SPI (使用 SPI 编程器)或通过 Uniflash 使用 UART 对串行闪存中的映像进行编程。    有关 CC3120量产线编程的更多信息、请参阅 http://www.ti.com/lit/swra569。

    要获得外部对 CC3120升压进行编程的最低硬件配置、请尝试 使用 CC31XXEMUBOOST。  要了解有关 CC3120入门 的更多信息、请访问 http://www.ti.com/lit/swru467。  另请查看有关 CC3120的其他文献、这些文献位于产品页面: http://www.ti.com/product/CC3120/technicaldocuments上。

    此致、

    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergio、

    由于自上次响应后经过的时间、我将关闭此线程。 如果您有任何与此查询相关的问题、请创建新帖子并参考此主题。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler