This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:CC3200MOD 在 GPIO 和 ADC 功能之间设置 PIN48 &50

Guru**** 2811775 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/621263/cc3200mod-cc3200mod-setting-pin48-50-between-gpio-and-adc-function

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件:CC3200

您好!

如果我的设计可能在  GPIO 和 ADC 功能之间切换某些引脚、并且我的 ADC 基准电压设置为 1.5V、但当我的固件将此引脚分配为 ADC 功能但输入电压电平为3.3V 时、它会 损坏 CC3200的 ADC 模块吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    请勿将3.3V 电压馈入 ADC。

    ADC 的最大电压为1.46V 满量程(1.8V 绝对值)。 与数字焊盘的3.6V 容差相比、ADC 输入最高可耐受1.8V 电压。

    要在 GPIO 和 ADC 之间切换: 请注意、首先禁用与所需 ADC 通道相对应的数字 I/O 的输出缓冲器、例如转换为高阻态、然后应启用相应的导通开关、例如 S7、S8和 S9。 第10节

    有关模拟和数字多路复用引脚的驱动强度和复位状态的更多信息、请参阅 http://ti.com/lit/swrs166上 CC3200MOD 数据表的第3.5节

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    由于自上次响应后经过的时间、我将关闭此线程。 如果您有任何与此查询相关的问题、请创建新帖子并参考此主题。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler