Other Parts Discussed in Thread: CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200MOD 主题中讨论的其他器件:CC3200、
您好!
如果我的设计可能在 GPIO 和 ADC 功能之间切换某些引脚、并且我的 ADC 基准电压设置为 1.5V、但当我的固件将此引脚分配为 ADC 功能但输入电压电平为3.3V 时、它会 损坏 CC3200的 ADC 模块吗?