This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650是否支持128mbit (w25q129fv)的 Winbond 闪存。

Guru**** 2599695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/621029/cc2650-does-cc2650-support-winbond-flash-of-128mbit-w25q129fv

器件型号:CC2650

您好!
我正在使用 CC2650控制器、EXTFlash.c 文件中支持的闪存为  


manfId = mf_Winbond、// Winbond
.DevID = 0x12、// W25X40CL
.devicesize = 0x080000 // 512 KB (4 Mbit)
}、

manfId = mf_Winbond、// Winbond
.DevID = 0x11、// W25X20CL
.devicesize = 0x040000 // 256KB (2Mbit)
}、

但我不确定它是否支持128Mbit 的 w25q128fv。

有人能帮我解决这个问题吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC26xx 可支持任何外部 SPI 闪存。 该 SDK 支持在相应开发套件上组装的版本。 如果您选择的版本不兼容、则需要根据存储器 IC 规格修改驱动程序。 在这种情况下、似乎唯一的更改是密度、因此您需要调整闪存布局文件。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai JXS、

    感谢您的回复、但我不是在寻找硬件观点、而是在寻找闪存的软件驱动程序。 如果您有驱动程序、请作出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尚未测试此器件(w25q128fv),因此我无法说明提供的示例驱动程序在未修改的状态下支持此器件。 通常、存储器供应商使用类似/常见的闪存接口、因此在 ExtFlash 驱动程序中可能会重复使用。

    祝你一切顺利