This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:当前支持的 ECC 曲线

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/621393/cc3100-ecc-curves-currently-supported

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件:CC3120

您能否给我指出一个文档、其中包含与 CC31xx 器件当前支持的密码套件相对应的 ECC 曲线更新列表?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    CC3120网络处理器编程人员指南的表7-3中列出了这一点- http://www.ti.com/lit/ug/swru455b/swru455b.pdf

    我不相信 CC3100和 CC3120之间支持的曲线会发生变化、但我将确认这两个器件之间的曲线是相同的。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lenio、

    我确认没有从 CC3100向 CC3120添加新曲线。 它们应该相同。

    此致、
    本·M