This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:CC3120 SDK 插件1.40.00的源代码错误

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/619140/cc3120mod-error-in-source-code-for-cc3120-sdk-plugin-1-40-00

器件型号:CC3120MOD

大家好

我刚才下载了 Simplelink-WIFI-CC3120 SDK 插件 v1.40.00。 我正在尝试重新编译 Keil uVision 的源代码、但我在 sl_socket.c 文件中遇到编译错误、在大约779行似乎缺少冒号。 我注意到、在该文件的在线文档中、存在冒号。 我已在源代码中添加了冒号、现在它正在进行编译。

我只是想检查一下这是否是1.40.00版本的当前/报告错误、以及代码中是否有任何其他报告的拼写错误、我应该知道吗?

此致

本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dominic、

    我没有注意到我的 SDK 版本中缺少冒号。

    我将做一个注释以确保正确。

    感谢您将此事提请我们注意。

    此致、
    Vince Rodriguez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回答、抱歉、我指的是花括号、而不是冒号。  在 endif 指令之后。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里的错误是#ifdef sl_support_ipv6的#endif (第777行)位于错误位置、它定义了太多花括号。

    仅 当定义了 sl_support_ipv6时、错误才会亮起。

    此致、

    S