请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1831MOD 您好!
我们在 AM3352BZCZ30 和 AM3352BZCZA100之间遇到 UDP 吞吐量问题。 (我们使用 的是 R8.6SP1 WiFi 驱动程序。)
从下面的吞吐量报告中、我们发现 TCP 吞吐量结果几乎相同、但 在 AM3352BZCZ30上、UDP 吞吐量结果要差得多。
AM3352BZCZA100上的 CPU 负载平均 值约为0.83、0.66、0.49、但 AM3352BZCZ30上的 CPU 负载平均 值约为2.63、1.49、0.95、
我们找不到任何与 UDP 吞吐量 和 AM3352 CPU 频率相关的官方报告。
TI 能否就此结果发表官方评论? 是否如预期的那样?
非常感谢。