This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835MOD WiFi&BT 共存

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/621694/wl1835mod-wl1835mod-wifi-bt-coexistence

器件型号:WL1835MOD

您好!
我们将 WL1835MOD 与 R8.7_SP2搭配使用、通常工作正常。
我们使用连接到 MIMO 或 SISO 模式接入点的 WL1835MOD 的 WiFi 接口。
WL1835MOD 的 BT 接口通过 SPP 配置文件(如 UART 电缆更换)连接到 BT 模块。
我们使用现代 WiFi 和蓝牙连接、我发现当 WiFi 连接较差(信号较低)、或者有 WiFi 接入点的 WiFi 断开/重新连接过程时、蓝牙数据传输速度会大大减慢。
是否可以配置或优化 WL8驱动程序或".INI"文件以优化 WiFi&BT 共存?
BT 连接需要低数据延迟:是否有任何特定设置可与 WLCONF 一起应用以优化 WiFi 和 BT 接口的共存?

非常感谢、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Fabio,
    什么是 WLAN RSSI?

    谢谢
    Saurabh