请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1835MOD 您好!
我们将 WL1835MOD 与 R8.7_SP2搭配使用、通常工作正常。
我们使用连接到 MIMO 或 SISO 模式接入点的 WL1835MOD 的 WiFi 接口。
WL1835MOD 的 BT 接口通过 SPP 配置文件(如 UART 电缆更换)连接到 BT 模块。
我们使用现代 WiFi 和蓝牙连接、我发现当 WiFi 连接较差(信号较低)、或者有 WiFi 接入点的 WiFi 断开/重新连接过程时、蓝牙数据传输速度会大大减慢。
是否可以配置或优化 WL8驱动程序或".INI"文件以优化 WiFi&BT 共存?
BT 连接需要低数据延迟:是否有任何特定设置可与 WLCONF 一起应用以优化 WiFi 和 BT 接口的共存?
非常感谢、
Fabio