This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:CC3120正在连接到 URL

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/621417/cc3120-cc3120-connecting-to-a-url

器件型号:CC3120

我打算使用 CC3120、但找不到任何使用 DNS 解析 URL 的信息。

如果我希望主机 MCU 连接到,例如“www.myremotesiteserver.com”,是否需要使用任何函数驱动程序功能,或者您始终需要 IP 地址?

使用 sl_socket 可以打开连接,但需要知道目标 IP!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergio、

    请参阅 API sl_NetAppDnsGetHostByName()。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢你们!