This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WiLink-SW:网状网络的延迟

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/618442/linux-wilink-sw-the-latency-of-mesh-network

器件型号:WiLink-SW
Thread 中讨论的其他器件:WL1801

工具/软件:Linux

大家好、          

         现在、我有一个大客户对 WiLink 网状音频和 WISA 感兴趣、WISA 是具有超低延迟唇型同步立体声和多通道扬声器的无线扬声器的行业标准。

        他们希望了解网状网络 在基于 runing StreamUnlimited 播放音乐时从一台设备到另一台设备的延迟。

        您是否有要向客户显示的延迟数据?

        非常感谢!

此致、

彭雪邦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

     他们计划在此设计中使用什么器件或模块?  WL18xx、CC3xxx、CC26xx 或其他器件?

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请查看此博客: https://e2e.ti.com/blogs_/b/process/archive/2016/06/15/2016-the-wireless-audio-market-is-finally-converging

    此外、StreamSDK 现在具有:

    集成 Google Cast

    集成式 Dirac、用于室内校正

    集成音乐服务、如潮气、Airable 和各种其他著名的集成音乐服务

    支持 Summit 提供的 WISA 无线多通道技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard,

     他们计划使用 WL1801 或 CC85xx、从  CC85xx 数据表中可以看出 CC85xx 音频延迟低至10ms。

    因此、他们想知道 WL1801 音频延迟的数据。 你有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

        您是否知道使用 WiLink 播放音乐的 Sitara 时音频源和音频信宿之间的音频延迟?  

    此致、

    彭振荣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!
    Sitara+WiLink8是多室音频同步解决方案,但不是低延迟音频解决方案。 我们没有要共享的延迟数。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh,

        感谢你的帮助!

    您能帮我测试以下图片中显示的延迟 吗?原因我没有 音频 WiLink 板?   如果 延迟的结果小于 5ms、  我们可以赢得客户 的大型项目。  谢谢!

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,埃吉西。
    低延迟解决方案用于视频与音频同步的唇型同步场景。 正如我在上一篇文章中提到的-这不是一个低延迟解决方案。 我们的解决方案无法获得5毫秒的延迟。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    感谢你的帮助!
    如果只有两个器件、这是否是一个低延迟解决方案?
    2.如果我们的解决方案无法获得5毫秒的延迟,那么延迟的近似值是多少? 客户想知道这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    你有更新吗?  

    再次感谢!

    埃吉西