This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100MOD 上11b/g 和11n 之间的射频性能差异

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/620902/cc3100mod-the-differences-for-rf-performance-between-11b-g-and-11n-on-cc3100mod

器件型号:CC3100MOD

您好!

如果 PHY 设置相同、CC3100MOD 上的11b/g 和11n 之间的射频性能是否存在差异?
例如、我的客户认为11g 中的54Mbps (OFDM)和11n 中的 MCP6是相同的 PHY 参数。
因此、他们想知道54Mbps (OFDM)和 MCS6之间是否有任何差异。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo、

    这取决于编码速率、它们也可能具有不同的频谱屏蔽和 EVM。 以下链接包含有关 WiFi 标准的信息、可帮助您了解调制类型的差异。

    www.litepoint.com/.../Testing-802.11-OFDM-Wireless-Devices_WhitePaper-1.pdf

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong-san、

    感谢你的答复。
    我可以理解、如果编码速率相同(例如11g 的 QAM64和11n 的 MCP6)、则 PHY 性能相同。
    如果我有误解、请告诉我。

    此致、

    Nomo