Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100MOD 您好!
如果 PHY 设置相同、CC3100MOD 上的11b/g 和11n 之间的射频性能是否存在差异?
例如、我的客户认为11g 中的54Mbps (OFDM)和11n 中的 MCP6是相同的 PHY 参数。
因此、他们想知道54Mbps (OFDM)和 MCS6之间是否有任何差异。
此致、
Nomo