This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:CC3200MOD 和充电电路

Guru**** 2768825 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/621112/cc3200mod-cc3200mod-and-charging-circuit

器件型号:CC3200MOD

大家好、

我是嵌入式领域的新手。 目前、我正在使用 CC3200Mod。 我想为该模块设计一个充电电路。
我在互联网上发现了这个、我看到了很多充电电路、 我真的很困惑。  

我可以使用哪种充电电路? 请提供一些电路示例。

请帮助我解决此问题。

非常感谢!
NhatThanh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 NhatThanh -
    您是指电池充电电路吗? (哪一个进而连接到 LDO 或降压转换器以安全地为 CC32xx 供电?)
    如果是、您使用的是哪种电池?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    感谢您的重播。
    我必须设计一个具有微型 USB 端口的电路来获得电源(5V)、并且可以使用锂离子或 PO 离子电池。 我想我将为模块提供安全和稳定的输入。
    顺便说一下、我的系统是低功耗的、在大多数情况下、系统将睡眠以节省能源。


    此致、
    NhatThanh