This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3200-OV788参考设计的封装

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3120MOD, CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/619346/cc3220mod-footprint-on-reference-design-cc3200-ov788

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120MODCC3200MOD

您好!

我们正在设计 CC3220MOD 的封装。
从组件数据表(SWRS206B)中,我了解到引脚16<>17、43<>44、 1<>54和27<>28之间的间距为1.7mm,而不是1.27mm,与其他引脚相同。
我们已检查您的参考设计“SimpleLinkTmCC3200-OV788通过 Wi-Fi 实现视频/音频流式传输”。 在您建议命名为“CC3200-MODULES-BOARD-0618_20151016_2.brd”(您网站上的 zip 文件 tidroq4)”的 Cadence 板文件中,所有引脚的间距都为1.27mm。

您能否确认我们是否误读了数据表或 TI 提供的电路板示例是否有问题?

此外、我们还需要为 CC3120MOD 设计外形尺寸。 您能否确认 CC3220MOD 的封装与 CC3120MOD 的封装相同(据了解、它们的高度不同)。

谢谢、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fred、

    我正在咨询我们的硬件工程师、并将与您联系。

    谢谢、

    Vince Rodriguez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该数据表与 CC3220MOD Launchpad 电路板中使用的封装相匹配。  

    对于这两个模块、数据表中提供的信息是正确的。

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能否确认,当您提到 CC3220MOD Launchpad 时,它确实对应于通过 Wi-Fi 进行视频/音频流式传输的 SimpleLinkTmCC3200-OV788参考设计,Cadence 板文件可通过此链接 www.ti.com/.../tidroq4获取。

    因为我们检查了您提供的 Cadence 板文件(名为 CC3200-MODULES-BOARD-0618_20151016_2.brd)、我们不理解我们认为数据表和 PCB 之间存在的某些尺寸差异、正如我原始电子邮件中所述。

    谢谢
    Fred
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中提供的机械信息是正确的。

    请参阅随附的 CC3200Mod 的 CAD/CAE 符号

    e2e.ti.com/.../3252.CC3200MOD_5F00_MOB_5F00_63.bxl

    此致、

    查尔斯·奥