This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:eHFILL -基带控制器不会通过将 CTS 置为150us 来唤醒主机

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/620242/wl1835mod-ehcill---baseband-controller-does-not-wake-up-the-host-by-asserting-cts-for-150us

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

大家好、

我的问题与 eHFILL 协议有关、在该协议中、我不会接收来自基带控制器的 CTS 的传入数据包唤醒信号。 通过主机唤醒 对我来说是正常的、在我发送唤醒命令和基带控制器发回 ACK 的情况下、没有任何问题。 我会发送  HCI_VS_SLEEP_Mode_Configurations 和  HCI_VS_HCILL_Parameters 命令。 它们配置如下

HCI_VS_HCILL_参数:

0xfd2b、0x0050、0x0190、0x96

HCI_VS_SLEEP_Mode_Configurations:

0xfd0c、0x01、0x01、0x00、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0x0064

在我启用 BLE 扫描后、基带控制器进入睡眠状态、当它在附近找到器件时、WiLink-8不会从睡眠状态中唤醒(150us 内不会从 CTS 发送唤醒信号)、因此错过了数据包。  

因此、场景是:

1. 从基带控制器接收 HILL_SLEEP_IND。

 2.主机将 RTS 拉为高电平。 CTS 配置为 GPIO 并设置为输入。  

 主机发送 HILL_SLEEP_ACK。

4、 基带控制器不会通过将任何传入数据包的 CTS 置为150μs μ s 来唤醒主机。

以前有人有类似的问题吗? 非常感谢您的帮助。

其他信息:

我使用 LPC4350作为主机、使用 WL1835作为基带控制器。

谢谢、

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已收到您的查询。 我们很快会回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以、您可以尝试将'HCI_VS_HCILL_Parameters'保持为默认值。 即不发出此命令。 仅发出'HCI_VS_HCILL_parameter"。
    您还可以获取 RTS、CTS、RX 和 TX 的 FW 日志和任何逻辑分析仪捕获吗?

    谢谢