This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1833数据表

Guru**** 2543230 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD, WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/620513/wl1835mod-wl1833-datasheet

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835WL1833WL1837MOD

大家好、  

   在哪里可以找到 WL1833数据表? 我只能找到 WL1835数据表?

它们之间有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    WL1833MOD 不支持2.4GHz 频段上的 MIMO、WL1837MOD 支持2.4GHz 频段上的 MIMO。 这是唯一的区别。
    TI 不会构建 WL1833MOD -因此您看不到它的数据表。 我们的第三方模块合作伙伴构建了 WL1833MOD

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    感谢您提供详细信息!
    我的客户希望评估 WL1833并查看数据表、例如工作温度、体积等。 参数是否与 WL1835MOD 数据表类似? 如果没有、您能告诉我在哪里可以找到 WL1833数据表?

    再次感谢!
    埃吉西。