This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200SDK:CC3200可在 AP 模式下进行#39;t 连接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/620388/cc3200sdk-cc3200-can-t-connect-in-ap-mode

器件型号:CC3200SDK
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

我有一位客户使用 CC3200传感器标签、他无法在 AP 模式下连接。 我们在列表中看到传感器标签、WiFi 图标显示没有连接到 AP 的互联网。  尝试连接时失败。 sensortag 没有最新的固件、我们尝试升级、但我们不断收到故障通知。 我们还尝试了(配置模式)在没有固件升级的情况下继续、器件只是旋转、然后由于未连接到传感器标签而失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Devon、

    您是否在尝试连接到 Sensortag 时关闭了移动数据?

    此外、您是否正在使用 Android 或 iOS 版本的应用?

    此致、

    Vince Rodriguez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Android、我正在与客户核实移动数据是否已关闭