This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:与 CC2640R2作为主机的兼容性、认证问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC2640R2F, CC3220MOD, CC3200MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/619787/cc3120mod-compatibility-with-cc2640r2-as-host-certification-question

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC2640R2FCC3220MODCC3200MODCC3120

您好、查姆斯、

我有一位客户已经制作了自己的 CC2640R2模块、该模块已经过 FCC 测试、通过测试、并在其产品中重复使用自己的模块。 他们正在考虑将 CC3120MOD 添加到系统中并将 CC2640R2用作主机。 除了有限的处理能力之外、这没有问题吗?

此外、在 FCC 认证对于这两个器件仍然有效的情况下、是否有关于如何实现此操作的布局指南?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    CC2640R2F 只有20kB RAM。 由于资源不足、CC3120主机驱动程序的实现可能会出现问题。 我认为使用 CC3220MOD 或 CC3200MOD 并在模块中的 MCU 中实现所有网络逻辑应该更容易。

    两个无线通信的共存始终是个问题(尤其是两个在相同频率下)。 因此、FCC 必须重新认证。 在某些情况下、MOD 认证可以"重复使用"、但我不认为对于具有两个无线电的设备而言是可能的。

    使用两个2.4GHz 无线电的食品设计示例是 www.ti.com/.../tidc-ble-to-wifi-iot-gateway

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意 Jan 的观点、

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    VR