This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100BOOST + MSP430F5418A、移植 SimpleLink (非操作系统、仅 SPI)、体验

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5418A, CC3100BOOST, MSP430FR5739, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/620238/cc3100-cc3100boost-msp430f5418a-porting-simplelink-non-os-spi-only-experience

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件:MSP430F5418AMSP430FR5739CC31XXEMUBOOST

您好!

我最近移植了 SimpleLink 驱动程序(CC3100BOOST+MSP430F5418A)。 本主题是关于我对改进移植指南的评论。

我选择了静态内存分配和非 os 环境、'cc3100-sdk\platform\msp430fr5739'就足够作为示例了。
当我调试并执行 SPI 和启用/禁用函数时、sl_Start 已经工作。

我开始测试我探索过的 CC3100BOOST+CC31XXEMUBOOST 示例以及该示例停止程序:

RetVal = sl_WlanConnect (SSID、strlen ((char *) SSID)、0、secParams、0);
CHECK_ERROR (RetVal < 0);

while (!is_connected (g_Status)||!is_IP_Acquired (g_Status)){
延迟(50);
//解决方案:_SlNonOsMainLoopTask();
}

SlNonOsMainLoopTask()我在 source/nonos.h 中的调试和沮丧的第二天发现
我希望 user.h 文件中提供此信息。 请客气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。

    我将深入了解它、看看我们可以做些什么来改进文档。

    此致、

    Vince Rodriguez