This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100MOD 的通道绑定

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/619908/cc3100mod-channel-bonding-of-cc3100mod

器件型号:CC3100MOD

您好!

CC3100MOD 是否支持通道绑定?

如果是、请告诉我以下问题的答案。

1.数据表4.10中描述的结果是否支持通道键合?

能否使用以下工具(CC3100-CC3200-radio-test)评估通道绑定性能?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo、

    CC3100MOD 仅支持20MHz 带宽(802.11 b/g/n)。

    我们不支持创建40MHz 的通道绑定。

    此致、

    Vince Rodriguez