This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:通过许可实现的 WL18xxMOD

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/619591/wl1805mod-wl18xxmod-via-licensing

器件型号:WL1805MOD

您好!

WL18xxMOD 模块是否支持以下所述的802.11 (a-j)所需的许可?
www.via-corp.com/.../overview.html

有些模块具有通过许可证、只是想确认
如果 WL18xxMOD 具有802.11 (a-j)所需的通过许可证。

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已收到您的查询、并将很快返回给您。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请随时将许可问题直接提交给您自己的法律顾问。 TI 无法向您提供此类建议。

    谢谢
    Saurabh