This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:支持四个地址帧格式的 Linux/WL1837MOD

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/615040/linux-wl1837mod-linux-wl1837mod-support-of-four-address-frame-format

器件型号:WL1837MOD

工具/软件:Linux

您好!

我想知道 TI WL1837MOD 的固件/驱动程序是否支持
AP 和/或客户端模式下的四个地址帧格式。

(有关详细信息、请参阅 :wireless.wiki.kernel.org/.../iw

如果不是:
是否计划在不久的将来支持这一框架?

是否有任何固件/驱动程序版本说明可用于描述支持的功能?


非常感谢您的参与。

谢谢、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    根据802.11规范、AP 模式支持四种地址格式、客户端模式不支持。
    供参考:查询中的链接不起作用

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    很抱歉该链接。
    请在下面找到正确的链接:
    wireless.wiki.kernel.org/.../iw

    谢谢、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    我无法打开链接-但您是否参考 了 wireless.wiki.kernel.org/.../iw

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    是、感谢您进行链接更正。

    但我知道、4地址帧格式是为客户端和 AP 模式指定的。

    总之、主要问题是 TI WL1837MOD 固件和驱动程序是否在任何模式下都支持4个地址帧、以便运行具有接入点和多个客户端但每个客户端桥接至其后面的网络的网络、从而提供透明的以太网桥接。
    如果固件和/或驱动程序还不支持该功能、我们何时可以依赖此类支持?

    谢谢、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    为了澄清这一点,WiLink8不支持 WDS 模式

    谢谢
    Saurabh