This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:如何在 CC3100MOD 上支持 IEEE 802.11n

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/619503/cc3100mod-how-to-support-ieee-802-11n-on-cc3100mod

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100

您好!

我对 CC3100MOD 上的 IEEE 802.11n 有几个问题。

CC3100MOD 上的802.11n 支持哪些功能?
 它是否基于 MCS7?

2.如何在 CC3100MOD 上启用802.11n?
 请告诉我 CC3100MOD 的设置或命令。

3.是否通过启用该模式自动选择802.11n 模式?
 此外,我们是否可以通过设置禁用802.11n 模式?

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    CC3100支持 IEEE 802.11n 标准。 这是根据您连接到或连接到您的接入点自动配置的。

    因此,如果您连接符合802.11n 标准的设备,您将使用802.11n 标准进行通信。

    此致、

    Vince Rodriguez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent - San、

    感谢你的答复。
    我有点困惑。
    我可以理解802.11n 是根据什么连接自动配置的;但是,我们是否可以通过设置禁用802.11n 模式?

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    不可以、这是不可能的。 没有用于此目的的 API。
    -在 STA 模式下自动选择 b/g/n
    -在 AP 模式下使用 g

    1月