This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-CC3220-SDK:SimpleLink CC32XX SDK Azure IoT 插件

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/617733/ccs-simplelink-cc3220-sdk-simplelink-cc32xx-sdk-azure-iot-plugin

器件型号:SIMPLELINK-CC3220-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

当我尝试从 CC3220 Simplelink SDK Azure IoT 插件下载和安装示例时、显示没有要下载的文件。 当我尝试 AWS IoT SDK 插件时、可以下载该插件。 因此、Azure IoT SDK 插件链接必须存在一些设置问题。

我的提问:

1.有人可以帮助修复 Azare IoT SDK 插件的示例下载链接吗?

2.此 Azure IoT SDK 插件是否可以与 CC3200配合使用?  

以下是供您参考的链接:

dev.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Qing、

    我将尝试修复下载链接。

    目前、该插件仅适用于 CC3220。

    此致、

    Vince Rodriguez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vince。 期待修复。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Qing、

    我们遇到了 zip 文件无法正确上载到下载服务器的问题... 现在应该解决这个问题。 如果您遇到其他问题、请告知我们。

    谢谢、
    Imtaz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 下载问题已解决!

    谢谢、wq
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    非常感谢您的支持、我已开始使用此 SDK 插件、并将我的 CC3220SF Launchpad 与我的 Azure IoT 集线器连接。 它的工作方式就像一种魅力!

    不过、您仍有疑问。 如前所述、现有 SDK 插件仅适用于 CC3220、将其移植到 CC3200 Launchpad 有多可行? 我还有一些 CC3200、如果它无法与 Azure IoT 集线器连接、这将是一种浪费。 我已经尝试过 Azure IoT 站点的示例代码、但失败了。  我不熟悉 CC32XX 系列、因此想在继续使用 CC3200之前了解可行性。(CC3220还不错)

    非常感谢、wq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Qing、

    我不熟悉 Azure 插件、但一般来说、CC3220代码很难迁移到 cc3200。 许多函数调用都已更改、cc3220支持 CC3200不支持的某些功能。

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的见解!