This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:CAF94505的备用天线

Guru**** 2550160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/616424/wl1835mod-alternate-antenna-for-caf94505

器件型号:WL1835MOD

您好!

根据 相同类型和较低增益的 FCC 规则、我正在查看 CAF94505的等效天线。  

我无法获得天线的带内、带外特性、我也无法理解2.4GHz 频带的辐射结构。

您能向我们提供这些信息吗?

我正在查看此天线 PC17.07.0070A,您能否确认它们是否属于相同类型(我是否可以将其用作 CAF94505的备用天线)?

谢谢、

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们已将您的查询指派给相关专家。 我们很快会回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    两根天线都是 PCB 天线。 您可以从 Google Search 甚至 DigiKey 中找到 CAR94505的数据表。 遗憾的是、数据表的最后一页仅显示了单个辐射图。 如果您需要更多信息、最好直接联系 Laird 以获取所需的其他信息。

    请注意选择不同天线的3个要求:
    1) 1)是相同类型的天线->是
    2) 2)新天线增益小于或等于原始天线->是
    3)是否与带外性能类似-> TI 无法对此作出判断。 执行认证的监管机构和客户需要确定这一点。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    反相 F PCB 迹线天线和插槽 PCB 天线或单极 PCB 天线是否可以被称为相同类型,因为它们都是 PCB 天线?

    在确定天线是否为同一类型时、我非常困惑。 请详细说明一下吗?

    谢谢、

    Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    不、我不这么认为。 倒置 F 型虽然是 PCB 天线、但是不同类型的 PCB 天线。 考虑芯片天线、它可以是单极或双极。 尽管芯片天线的类型不同、但它们是"不同的"。

    最好的方法是与将要进行法规测试的实验室进行检查、因为它们最终可以指导您进行检查、并帮助确定天线的相似性。 遗憾的是、我们无法如之前所述提供该信息。

    谢谢、
    Riz