This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:隔直电容器

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/618021/wl1805mod-dc-blocking-capacitors

器件型号:WL1805MOD

尊敬的专家:

Wilink8模块是否附带集成式直流阻断电容器?


谢谢!

Rgds、

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已将您的查询指派给相关工程师。 我们很快会回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juha、

    如果您参考的是射频线路、我们的参考设计将10pF 阻断电容器连接到模块内的内部滤波器。 我们建议根据参考设计保留外部直流块。

    谢谢、
    Riz