This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:WIFI-STARTER-PRO-Android-SOURCE

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/615101/cc3100mod-wifi-starter-pro-android-source

器件型号:CC3100MOD

大家好、团队、

  此处是否有任何比 WIFI-STARTER-PRO-Android-SOURCE 版本2.2.17更新的版本

客户正在使用源代码开发 Android 应用、并遇到问题。

此致、

Mizanur

MMFAE/EMEA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米赞-
    好久都不谈了,人! 希望你们做得更好-
    我们正在推动 SRA 的更新版本-希望我们能够在今晚或明天获得最后批准、并在下周左右(或更短时间)发布
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!
    感谢您的回复、我们将等待更新后的版本。
    是的-需要很长时间才能交谈和查看。 您计划何时再次来到弗莱辛?
    BR、
    米赞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我还在等待比可用的 WIFI-STARTER-PRO-Android-SOURCE 版本2.2.17更新的版本。 (可能为 V2.2.22)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    对此进行了任何更新?
    自上次答复以来已经2周了:-)

    BR、
    米赞