This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200SDK:是否可以在 LPDS 期间设置 GPIO 上拉?

Guru**** 2384480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/617993/cc3200sdk-is-it-possible-to-set-gpio-pull-up-during-lpds

器件型号:CC3200SDK

大家好、

我需要在 LPDS 期间上拉一些 GPIO 端口以保持 LED 灯亮起、我已尝试将_sCC32xx_IO_PARK []中的相应引脚修改为 空闲配置文件项目上的 WEAK _PULL_UP_STD 基地址、但不起作用。 这是正确的方式吗? 还是不可能?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是正确的实现方式。 您可能遇到的问题是上拉电阻太弱、无法驱动连接 LED 灯的引脚。

    以下主题中也遇到了此问题:

    e2e.ti.com/.../581944

    上拉电阻应用作逻辑高电平。

    希望这对您有所帮助!

    Vince Rodriguez