This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3200:MQTT_CLIENT (CC3200SDK_1.3.0示例)连接到 AWS IoT。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/617280/compiler-cc3200-mqtt_client-cc3200sdk_1-3-0-example-connect-to-aws-iot

器件型号:CC3200

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好。

我已使用 AWS IoT 示例测试了 CC3200 - iotdev-aws-iot-device-sdk-embedded-c.git (v2.1.0-ti 分支)。

它可以 成功连接到 AWS IoT 并订阅 MQTT 主题。

现在、我想使用 MQTT_CLIENT (TI 的 CC3200SDK_1.3.0示例)连接到 AWS IoT。

有人对此有经验吗?

 是否有适用于具有 AWS IoT 的 MQTT_CLIENT 的资源或指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要使用 CC3200的 MQTT_CLIENT 而不是 AWS IoT 框架提供的 MQTT_CLIENT?

    通常、TI 的 MQTT_CLIENT 应该"只工作"、但我们不会测试将其连接到 AWS 服务。  此外、我们建议使用由 AWS 提供的 MQTT 客户端、因为亚马逊会维护该客户端并验证它是否能够与云服务(包括特定于其云的高级功能(例如设备阴影)正常配合使用。

    我不知道 TI 的 MQTT_CLIENT 与 AWS IoT 搭配使用的指南。

    Chris