This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:扩展 SRAM 长度

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S-LAUNCHXL, CC3220S, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/617197/cc3220s-launchxl-extending-sram-length

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: CC3220SCC3220SF

您好!

我正在为 CC3220S-LAUNCHXL 板开发一个应用程序、该应用程序使用一些第三方库;因此、我的最终二进制文件比 SDK 中提供的示例大。 因此、我开始得到"region `SRAM' overi溢 了 xxxx bytes"错误。 我正在使用的 CC3220S_LAUNCHXL_FreeRTOS.lds 文件如下所示:

STACKSIZE = 0x800; 

存储器

SRAM (rwx):origin = 0x20004000,length = 0x00040000 - 0x4000


region_alias ("region_text"、SRAM);
region_alias ("region_BSS"、SRAM);
region_alias ("region_data"、SRAM);
region_alias ("region_stack"、SRAM);
region_alias ("region_heap"、SRAM);
region_alias ("region_arm_EXIDX"、SRAM);
region_alias ("region_arm_EXTAB"、SRAM);

部分{...}

条目(resetISR)

我想知道是否可以扩展该文件中的 SRAM 区域? 如果可能、我可以向它添加多少? SRAM 区域长度的上限值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aydin、

    请参阅 CC3220数据表。 如果您需要更大的存储器大小、请考虑使用 CC3220SF、它包含1MB 的片上闪存。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Seong!

    我不知道为什么我想0x00040000远低于256K!

    此致、

    Aydin