This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:经 WL180xMOD 认证的天线

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1805MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/616789/wl1805mod-wl180xmod-certified-antenna

器件型号:WL1805MOD

您好!

请确认用于 WL1805MOD 模块认证的天线
"ANT016008LCD2442MA1"是否如原理图中所述?

我之所以提出这一问题、是因为 Wiki 页面上的认证天线类型未提及完整器件型号。

同时、TDK 还建议使用 ANT162442DT-2001A2器件型号。 但我们不确定是否可以使用它。

请告诉我 TI 是否计划认证 WL18xxMOD 模块
其他天线进行通信? 还是仅与 ANT016008xxx 搭配使用?

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已将您的查询指派给相关专家。 我们很快会回来

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kummi、

    经认证的天线是 ANT016008的天线系列。 我们通过了最高增益天线认证、因此允许您使用该系列中的所有低增益天线。

    选择新天线时、需要遵循3条规则:

    1) 1)它是相同类型吗?
    2) 2)是低于或等于原始天线的增益
    3) 3)带外性能是否相似? 为此、由监管机构和客户决定、因为 TI 无法拨打此电话。

    因此、ANT016008满足上述3项要求、因此可以使用其中任何一项。

    对于 ANT162442DT-2001A2、您需要考虑上述3项以确定是否可以使用。

    谢谢、
    Riz