This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:天线公司

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/616282/wl1837mod-antenna-companies

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

您好 WiLink 团队、

下午好-有关 SWRU437中批准的天线类型和最大增益值表5中列出的天线制造商以及 WL1837 wiki 上的快速问题。 重新使用 FCC/CE 认证是否需要使用这些制造商?

我看到必须满足类型和增益要求的注释、并希望在制造商方面进行确认。

谢谢!

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    我们已将您的查询指派给相关专家。 我们很快会回来

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    不必使用相同的制造商、但当偏离我们的认证列表时、以下规则适用:

    1) 1)您必须使用相同类型的天线(芯片、鞭子等)
    2) 2)增益必须小于或等于经认证的增益
    3) 3)带外性能必须相似。

    第3点是监管测试机构将考虑的问题、以确保没有显著的性能差异。 "重要"是考试机构将担任法官的灰色区域。 但是、一般而言、如果您满足上述3个要求、则它独立于制造商。

    谢谢、
    Riz