This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:WL180xMOD 关断序列

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/616783/wl1805mod-wl180xmod-shutdown-sequence

器件型号:WL1805MOD

您好!

根据本手册、关闭模块的正确方法是
当 VBAT、VIO 和慢时钟稳定且可用时、将 WL_EN 置为低电平。

如果应用程序无法支持、可能会产生什么影响
建议的关断顺序? 是否会损坏器件?
由于我们应用的限制、慢时钟(EXT_32K)
在我们将 WL_EN 置为低电平之前、可以取消激活(关闭)。

如果慢时钟(EXT_32K)关闭、请告诉我是否正常
而 WL_EN 仍然为高电平。

此致。
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不遵循关断序列可能会导致意外结果-包括损坏 WL18xxMOD。 当 WLAN_EN 置为无效时,VBAT/VIO/慢时钟应始终可用。  

    谢谢

    Saurabh