This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:扫描不显示所有 AP

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/616585/wl1835mod-scan-does-not-show-all-aps

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

大家好,我昨天问了这个问题,但是当我检查我的帖子时,它没有显示在这个论坛下面。 我不确定、但如果这是重复的帖子、我很抱歉。

我们目前使用的是带 Sitara 处理器的 WL1835。WLAN1用作基站、Wlan0用作 AP。

在大多数情况下、WLAN1连接到所需的 WiFi 路由器、但我们需要在一段时间内扫描其他 AP。

我们使用"iw dev wlan1 scan"来扫描其他 AP、问题是有时扫描结果不包含周围的某些 AP。 这是间歇性问题、但无论发出扫描命令的次数是多少、还是我们执行主动或被动扫描、都将持续存在。 扫描刷新也无法解决此问题。

我认为这一扫描问题以前已经报告过、但我找不到解决方案或解决方案。

重新启动整个设备可以解决此问题,但这不是我要寻找的解决方案。

是否有其他解决此问题的方法?

以下是我设备上的固件版本号。

[13.637466] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.233
[13.693376] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.1.55)
谢谢
Ahmad Shahamat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此问题已指派给 WiFi 专家。 我们很快会回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试以下两种方法:

    请确保使用 configure-device.sh 脚本:

    请遵循第2节、在询问是否使用 TI 模块时说"y"

    2.请尝试升级到我们最新的固件文件:

    它应该是8.9.0.0.75版。

    此致、

    Eyal