This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:MPS430FR5994兼容性

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831, CC3100BOOST, WL1831MOD, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/616532/wl1831mod-mps430fr5994-compatibility

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831CC3100BOOSTMSP430FR5994

您好论坛、

我正在考虑设计对电池寿命和空间敏感的设计。  我需要用于 LEA 的 MPS430FR5994。  我知道 MPS430FR5994 CC3100BOOST 有参考设计、但我没有802.11bgn 和单天线蓝牙/BLE、这意味着 WL1831。

 MPS430FR5994 + WL1831MOD 是否受支持的组合?  这是您要做的选择吗?

提前感谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、MSP430FR5994
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    对于 WL1831、MSP 的供电不足、因为它需要兆字节的软件才能运行。 请参阅 WL1831 wiki 页面 、其中列出了可与1831搭配使用的 Sitara 处理器、还包含 Linux/Android 入门指南。

    如果 提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮。

    此致、