This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:信标供应商特定信息

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/616248/linux-wl1837mod-beacon-vendor-specific-information

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837WL1271

工具/软件:Linux

客户想知道他们是否可以在 WL1837信标帧中嵌入300字节的客户特定信息?  似乎供应商特定区域可能是放置信息的最佳位置。

如果是、如何在 Linux 下实现这一目标?

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已将您的查询指派给相关专家。 我们将很快回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在函数 wlcore_set_beacon 模板中创建信标模板:

    git.ti.com/.../main.c

    然后在同一函数中使用 wl1271_cmd_template_set()将模板设置到固件中。
    我假设您可以操作此函数并添加其他信息、但您必须确保不会覆盖任何重要字段。

    此致、
    Eyal