This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:确认工作温度

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/616340/cc3120mod-confirm-the-operation-temperature

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:CC3120CC3100MOD

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。
根据 CC3120的数据表、该模块支持-40至85 dgre。 此规格是否正确?
CC3100MOD 的上一个模块为-20至75。

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaka、

    Gen2器件(CC3220和 CC3120)的工作温度范围为-40°C 至85°C。

    如果 提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Senog

    感谢您的确认。 我明白了!

    此致。
    Kaka